Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), la principale azienda mondiale di automazione industriale e trasformazione digitale, ha annunciato oggi i risultati del nono studio annuale "State of Smart Manufacturing Report: Automotive Edition". L’indagine, condotta a livello globale, è basata sulle risposte di 182 leader di case automobilistiche, produttori di componenti per auto, e produttori di veicoli elettrici provenienti da 15 dei principali paesi manifatturieri.
Il rapporto di quest'anno pone l’accento sull'evoluzione dell'industria automobilistica, rivelando un’attenzione particolare allo sfruttamento delle tecnologie emergenti per ridurre i rischi, generare la crescita e massimizzare il potenziale della forza lavoro. I produttori automobilistici sono profondamente consapevoli dell'evoluzione del settore nell'era dell'Industria 4.0, soprattutto considerando che gli attacchi informatici hanno provocato 1,99 miliardi di dollari in costi legati a downtime dei sistemi solo nella prima metà del 2023.I principali risultati globali sono:
- Il rischio legato alla sicurezza informatica è indicato nel 2024 come il principale ostacolo esterno per i produttori automobilistici, rispetto alla nona posizione del 2023.
- Il 97% dei produttori automobilistici sta utilizzando o valutando tecnologie di produzione intelligente, in aumento rispetto all'85% nel 2023.
- Gli investimenti tecnologici sono aumentati del 35% su base annua, dal 23% al 31% del budget operativo.
- La tecnologia indossabile è elencata come una delle 10 principali aree di investimento per i produttori automobilistici nel 2024, classificandosi al terzo posto assoluto.
- Il coinvolgimento dei dipendenti è il principale ostacolo relativo alla forza lavoro per i produttori automobilistici nel 2024.
- La riduzione degli sprechi di produzione è il fattore più importante per i programmi ESG dei produttori automobilistici.
"Con l'industria automobilistica che sta attraversando un'era di rapida trasformazione, la definizione di obiettivi chiari e la promozione della collaborazione interdipartimentale sono emersi come fattori critici nonché ostacoli — per il successo", ha affermato James Glasson, vice president, global industry – auto, tire & advanced mobility presso Rockwell Automation. "Il rapporto di quest'anno evidenzia la pressante necessità per le case automobilistiche di dare priorità alla gestione del cambiamento organizzativo e di adottare tecnologie che potenzino le capacità della loro forza lavoro".
Le case automobilistiche stanno concentrando le loro strategie dando priorità alla fidelizzazione della forza lavoro, al miglioramento delle competenze e all’engagement. Tecnologie come l'automazione e la produzione intelligente, che completano e aumentano il valore apportato dai loro dipendenti, sono fondamentali per ottenere risultati aziendali positivi.
"In Rockwell, la nostra profonda esperienza nel settore e il nostro portafoglio completo di soluzioni industriali, combinati con il nostro esteso PartnerNetwork™, ci pongono in una posizione unica per fungere da consulenti di fiducia per le case automobilistiche di tutto il mondo", ha affermato Glasson. "Indipendentemente dal punto in cui si trovano le aziende nel loro percorso di trasformazione digitale e di produzione intelligente, noi le incontriamo dove sono e le aiutiamo a raggiungere una crescita sostenibile".
I risultati completi del rapporto sono disponibili qui.
Metodologia
Questo rapporto si basa sulle risposte di 182 manager e dirigenti di case automobilistiche, produttori di componenti per auto e produttori di veicoli elettrici in 15 dei principali paesi manifatturieri. E’ parte del nono rapporto annuale sullo stato della produzione intelligente, che ha intervistato 1.567 leader del settore manifatturiero in diversi settori ed è stato condotto in collaborazione con Sapio Research e Rockwell Automation.