Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), la principale azienda mondiale di automazione industriale e trasformazione digitale, ha annunciato oggi che il suo sistema di controllo distribuito (DCS) PlantPAx® fornisce il controllo e l'ottimizzazione dei processi digitali essenziali presso l'impianto di trattamento acque recentemente ammodernato di Kocaeli, una delle più grandi città industriali della Turchia, a 100 chilometri a sud-est di Istanbul.
Gestito da İzmit Su A.Ş. (İSAŞ), un'organizzazione autonoma che collabora con il comune, il progetto di ammodernamento è stato realizzato da Gema Endüstriyel Kontrol, un integratore di sistemi di livello silver della rete PartnerNetwork™ di Rockwell Automation. Il progetto ha comportato la sostituzione di un sistema di controllo vecchio di 25 anni con un moderno DCS completamente ridondato, comprendente la piattaforma PlantPAx, i controllori di processo e 2.500 I/O. Il tutto realizzato senza alcuna interruzione del servizio.
Oltre a sfruttare le capacità e le caratteristiche di una soluzione di controllo più moderna, İSAŞ può beneficiare di un'analisi dei dati più rapida, di maggiore flessibilità e di una maggiore efficienza del processo, combinate a interazioni con l’operatore più intuitive e più semplici e più snelle.
Secondo Ediz Eren, regional vice-president per il Medio Oriente, Turchia e Africa di Rockwell Automation: “L'acqua potabile sta diventando sempre più scarsa a causa della crescita e dello spostamento delle popolazioni; quindi, le operazioni ottimizzate di trattamento delle acque sono fondamentali per contribuire a salvaguardarne la disponibilità”. Con il nostro DCS PlantPAx al centro della nuova architettura di controllo, İSAŞ e la città di Kocaeli dispongono ora di un nuovo sistema di trattamento acque che ha una resilienza molto maggiore, e che garantisce una fornitura senza interruzioni”.
Gökhan Yildiz, responsabile tecnico di Gema Endüstriyel Kontrol, aggiunge: “Durante l'aggiornamento non erano ammessi downtime, quindi, abbiamo dovuto smontare i vecchi pannelli e contemporaneamente installare quelli nuovi. Durante la messa in funzione abbiamo effettuato anche il test di accettazione in fabbrica (FAT) e il test di accettazione in loco (SAT), con il risultato di una migrazione completa al nuovo sistema, condotta senza alcuno stop dell’impianto”.
Mehmet Küçüksari, responsabile informatico del gruppo İSAŞ, spiega: “La nuova soluzione basata sul DCS PlantPAx permette un'integrazione ancora maggiore, anche con i PLC di altri fornitori utilizzati in processi paralleli. Ma ciò realmente la contraddistingue sono le interfacce operatore. Forniscono dati critici in tempo reale e consentono agli operatori di regolare i parametri senza dover intervenire a livello di programmazione. Strumenti diagnostici più tecnici e dettagliati ci aiuteranno, inoltre, a manutenere il sistema in modo più efficiente. In questo modo, possiamo garantire acqua potabile agli 1,6 milioni di utenti della regione senza il rischio di interrompere la fornitura”.