Recommended For You
L'utilizzo di una piattaforma di controllo comune per tutta la vostra base installata di convertitori di frequenza riduce i costi di integrazione, di operatività e di assistenza. Il nuovo convertitore di frequenza PowerFlex 6000T a media tensione utilizza lo stesso hardware di controllo e firmware dei convertitori PowerFlex 755T a bassa tensione. PowerFlex 6000T dispone anche di un profilo Add-On nell'ambiente di progettazione Studio 5000. Il profilo add-on combina il convertitore di dati preconfigurato, l'interfaccia utente grafica e il configuratore di dati. È anche lo strumento principale che invia i dati del convertitore al sistema di controllo comune.
Oltre al funzionamento e all'integrazione semplificati, PowerFlex 6000T ha altre nuove caratteristiche che lo rendono più facile da usare, tra cui un’interfaccia operatore più grande con touchscreen a colori da 10", funzionalità Forensic Data Recorder per una più rapida risoluzione dei problemi, ampie capacità di monitoraggio della potenza in ingresso per kW, kVA, kVAR, kWh, kWh, MWh, fattore di potenza, e aggiornamenti rapidi e sicuri del firmware per tutte le schede di controllo principali e i moduli di potenza da un unico file.
Pubblicato 7 settembre 2020