Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), la principale azienda mondiale di automazione industriale e trasformazione digitale, ha annunciato oggi il lancio di una nuova linea di switch Stratix che offre maggiori funzionalità. Gli switch Stratix 5200 oltre ad essere più facili da installare e configurare, forniscono anche funzioni di sicurezza avanzate.
I nuovi switch Stratix 5200 Allen‑Bradley® completamente gestiti presentano diverse configurazioni e caratteristiche hardware. Queste opzioni offrono ai costruttori di macchine maggiore valore e flessibilità. Le caratteristiche principali includono:
- Ampliamento delle opzioni più elevate di velocità di porta all-gigabit
- Architettura ridondante e resiliente che supporta switch completamente gestiti e ad alte prestazioni
- Selezione semplificata del portfolio e degli switch con gestione completa e ad alte prestazioni.
“Gli switch Stratix 5200 offrono commutazione di accesso Layer 2 firmware base o completo e opzioni a 6, 10 o 20 porte”, ha dichiarato Doug Weber, business manager di Rockwell Automation. “I clienti possono utilizzare questi switch in un’ampia gamma di applicazioni industriali e possono migliorare la produttività grazie alla nuova interfaccia utente grafica (GUI) basata sul web”.
Gli switch gestiti Stratix 5200 sono basati sulla piattaforma Cisco® IOS® XE, che include una nuova interfaccia utente web grafica per migliorare le prestazioni, strumenti avanzati di risoluzione dei problemi, funzioni chiave di disaster recovery e dashboard personalizzabili. Inoltre, questi switch interagiscono con i sensori Cisco Cyber Vision e si collegano al software Cisco TrustSec per un approccio di segmentazione definito. Inoltre, offrono una protezione fondamentale contro i rischi di contraffazione di hardware e software e opzioni aggiuntive di crittografia.
Gli switch Stratix 5200 comprendono un robusto set di funzioni per supportare un'ampia gamma di architetture e sono conformi agli standard internazionali, come IEC 62443-4-2 per la cybersecurity, offrono sicurezza delle porte e liste di controllo degli accessi.
La scelta di uno switch sviluppato congiuntamente da Rockwell Automation e Cisco, consente ai vostri professionisti OT e IT di utilizzare strumenti e tecnologie a loro familiari. Contribuendo a fornire un’integrazione ottimizzata, è possibile ottenere una messa in servizio più facile e una diagnostica efficace.
Allen‑Bradley, Connected Enterprise, Rockwell Automation e Stratix sono marchi commerciali di Rockwell Automation Inc. Cisco e Cisco IOS sono marchi commerciali di Cisco Systems, Inc. I marchi commerciali non appartenenti a Rockwell Automation sono di proprietà delle rispettive società.