Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), la principale azienda mondiale di automazione industriale e trasformazione digitale, amplia il proprio portafoglio di tecnologie di sicurezza avanzate con il lancio di Logix SIS, un sistema strumentato di sicurezza (SIS) all'avanguardia progettato per soddisfare le esigenze sempre più complesse degli ambienti industriali moderni.
I sistemi strumentati di sicurezza salvaguardano persone, luoghi e asset di controllo critici. Queste soluzioni devono soddisfare standard di sicurezza dei processi che variano in funzione dell'ambiente, garantendo al contempo la conformità con tutti gli enti certificatori.
Il lancio di Logix SIS introduce una soluzione di sicurezza moderna e integrata, con certificazioni SIL 2 e SIL 3 per una protezione superiore di processi e sistemi ibridi. La certificazione di Logix SIS è stata eseguita in modo indipendente da TÜV Rheinland. Logix SIS fornisce tutti i componenti di un sistema strumentato di sicurezza, inclusi gli I/O e il risolutore logico di processo. Il sistema è progettato per fornire elevata disponibilità con il più recente controller 1756, la piattaforma I/O FLEX 5000® e l'applicazione Studio 5000 Logix Designer® per un'esperienza utente integrata.
"Logix SIS rappresenta un significativo passo avanti, offrendo una flessibilità eccezionale per le applicazioni di sicurezza di processo e ibride, sfruttando al contempo il nostro hardware collaudato per raggiungere i massimi livelli di sicurezza", ha affermato Dan DeYoung, vice president product management di Rockwell Automation. "La sua interfaccia intuitiva, in linea con le nostre altre soluzioni, minimizza la complessità e consente ai partner di fornire soluzioni di sicurezza di alto livello".
Funzionalità di Logix SIS:
- Le moderne soluzioni SIL 2 e SIL 3 offrono una sicurezza completa per un'ampia gamma di applicazioni industriali.
- La sicurezza ad alta disponibilità garantisce la continuità operativa dei processi critici.
- Semplifica l'implementazione sfruttando hardware e software già noti.
- Riduce i tempi di progettazione per massimizzare l'efficienza attraverso un design e una configurazione semplificati.
- Aggiorna il sistema senza richiedere fermi programmati.
- Disponibile tramite i canali di distribuzione Rockwell Automation che forniscono ai clienti in tutto il mondo un comodo accesso.
Logix SIS sarà disponibile a partire da settembre 2024. I partecipanti all'Automation Fair® 2024 di Anaheim, California, avranno l'opportunità esclusiva di vedere il sistema in azione.