Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), la principale azienda mondiale specializzata in automazione industriale e trasformazione digitale, illustrerà le proprie soluzioni e tecnologie all’avanguardia nel corso di SPS 2022, che si terrà dall’8 al 10 novembre a Norimberga, in Germania.
Nel corso dell’evento, Rockwell Automation presenterà un dettagliato piano per la trasformazione digitale che si concretizza in ciò che l’azienda definisce Connected Enterprise. In questo modo, aiuterà end user, costruttori di macchine (OEM) e system integrator a identificare le opportunità e a raggiungere gli obiettivi aziendali, sfruttando la potenza combinata dei dispositivi intelligenti e del software lungo la propria catena del valore. In tal modo, saranno in grado di fornire soluzioni collegate più intelligenti, sostenibili e sicure.
“Gli OEM, in particolare, avranno la possibilità di vedere presso il nostro stand una serie di tecnologie interessanti”, ha dichiarato Dirk Den Haese, director, intelligent devices, EMEA, Rockwell Automation. “L’hardware svolge un ruolo fondamentale nel raggiungere il livello di agilità richiesto dalle smart factory e nel facilitare una disposizione agile e compatta delle linee, resa efficiente dalla progettazione. Nel corso di SPS, mostreremo il nostro ampio portafoglio di dispositivi intelligenti che costituiscono la base dei sistemi smart e delle macchine più intelligenti”.
Le più recenti offerte di hardware rese disponibili da Rockwell Automation includeranno:
- Allen-Bradley PowerFlex® 755TS convertitore di frequenza variabile, con tecnologia brevettata TotalFORCE®: il controllo motore flessibile e ad alte prestazioni, l’intelligenza operativa in real time, la facilità di messa in servizio dell’applicazione, la diagnostica e l’analisi predittiva offrono operazioni intelligenti, maggior produttività, incremento dei tempi di attività e risparmi energetici per i macchinari e le linee di produzione.
- Nuovo servo-azionamento distribuito ArmorKinetix™: le elevate prestazioni della piattaforma Kinetix® 5700 in un formato compatto On-Machine™ per contribuire a creare macchine più efficienti, flessibili ed economiche.
- Convertitori di frequenza Armor™ PowerFlex® On-Machine™: aiutano i clienti con una soluzione di design vicina al motore e pre-ingegnerizzata. Diversi componenti vengono sostituiti da una soluzione unica per il controllo motore che include I/O e sicurezza, in un unico collegamento di rete EtherNet/IP™. Progettato per gli ambienti difficili, questo convertitore di frequenza può aiutare a semplificare i progetti delle macchine e ridurre l’ingombro a terra minimizzando, al contempo, l’installazione, i costi dei cablaggi e i tempi di implementazione.
- Nuovi moduli I/O analogici di sicurezza FLEX 5000™: progettati per applicazioni sicure con tempi di fermo ridotti. Offrono sicurezza integrata con capacità sistematica fino a SC 3 (SIL 2 e SIL 3).
- FLEXHA 5000™ I/O: una nuova piattaforma fault-tolerant che offre un elevato livello di affidabilità e prestazioni per applicazioni critiche di processo.
Il percorso di Rockwell Automation verso la Connected Enterprise offre ai produttori nuove intuizioni grazie a un miglior accesso ai dati che possono contribuire a ridurre i colli di bottiglia, implementare decisioni in base alla domanda e migliorare la manutenzione. Questo approccio aiuta i produttori e gli operatori industriali a capitalizzare la prospettiva di un mondo sempre più connesso, sotto forma di una risposta più agile alle condizioni sempre più mutevoli: time-to-market più rapido, un costo di proprietà inferiore, uso ottimizzato degli asset, gestione del rischio aziendale ed efficienza dello staff.
Sachin Mathur, director software & control, EMEA, presso Rockwell Automation, afferma: L'innovazione digitale è guidata dai nostri clienti e abilitata dalla tecnologia. Ascoltiamo continuamente i nostri clienti, valutiamo il mercato e le tendenze del settore e poi applichiamo le innovazioni tecnologiche per ottenere i risultati attesi. Grazie al nostro portafoglio completo e alle nostre capacità, i visitatori che si fermano allo stand potranno comprendere come affrontare ogni caso d’uso di trasformazione digitale, su un’unica piattaforma con una scalabilità aziendale senza soluzioni di continuità”.
I visitatori di SPS 2022 presso lo Stand 205 di Rockwell nella Hall 9 avranno la possibilità di imparare come progettare, far funzionare, mantenere e proteggere efficacemente la propria azienda per ottenere visibilità end-to-end su tutte le operazioni a livello di impianto e generare intuizioni che permetteranno di prendere decisioni migliori e più rapide.
Le innovative offerte software di Rockwell mostreranno le funzionalità necessarie per l’intero sistema produttivo: progettazione, ingegneria, produzione, operazioni e manutenzione. Tra le novità in evidenza:
- FactoryTalk® Design Hub™: una piattaforma on demand basata su cloud che fornisce gli strumenti necessari per progettare, testare e mettere in servizio i sistemi di automazione.
- FactoryTalk® Design Studio™: Software-as-a-Service per la progettazione di automazione industriale cloud-native. Disponibile sempre e ovunque, migliora l'efficienza della progettazione dei sistemi, grazie a una programmazione moderna e a un ambiente collaborativo.
- FactoryTalk® Edge™: utilizza il Software-as-a-Service per supportare le applicazioni edge-deployed.
- FactoryTalk® Optix™: una nuova piattaforma di visualizzazione che fornisce valore più velocemente con tecnologie moderne, design innovativi e opzioni di distribuzione scalabili con funzionalità di gestione remota.
- Piattaforma smart manufacturing cloud-native Plex®: disponibile su Microsoft Azure nella regione EMEA.
Tutti questi prodotti si concentrano su soluzioni rilevanti per il settore che aiutano a migliorare la produttività industriale e sfruttano la potenza e l’ampiezza fornite da Azure per consentire un time-to-value più rapido.
Saranno disponibili anche dimostrazioni di Fiix, il sistema di gestione della manutenzione computerizzata (CMMS) di Rockwell che aiuta le aziende industriali a gestire i programmi di manutenzione e ridurre i tempi di fermo. Sarà anche l’occasione per l’azienda di mettere in luce il proprio dinamico software digital twin: Emulate3D™.
Rockwell presenterà anche le soluzioni di cybersecurity che aiutano a proteggere l’integrità e la disponibilità delle soluzioni di smart manufacturing. Queste offerte includono valutazioni della sicurezza, monitoraggio continuo degli asset che migliorano la visibilità, rilevamento delle minacce, pianificazione delle risposte e ripristino.
L’azienda condividerà anche i vantaggi derivanti dall'appartenenza al suo programma globale OEM Partner Program che è progettato per allineare clienti e partner, promuovere una maggiore innovazione e opportunità di crescita per il loro business grazie alla tecnologia e alla domain expertise di Rockwell.
Tutti coloro che sperimenteranno direttamente la tecnologia e le soluzioni avanzate di Rockwell, presso lo Stand 205 della Hall 9 nel corso di SPS 2022, scopriranno come la tecnologia e le soluzioni dell’azienda possono aiutarli a raggiungere i loro risultati e obiettivi, e a migliorare la visione del futuro dei clienti. Per ulteriori informazioni, fate cliccate qui.