Esempi di applicazione (esercitazione)
MANCIA:
È possibile utilizzare una griglia allarmi preconfigurata anziché crearla da zero. Per ulteriori informazioni, selezionare e selezionare .
IMPORTANTE:
Premendo
Arresta sistema
, si arresta immediatamente il sistema operativo host
sul quale viene eseguita la Applicazione FactoryTalk Optix
.Ad esempio, se si esegue la
Applicazione FactoryTalk Optix
su un target emulatore, premendo Arresta sistema
si arresterà immediatamente il sistema Windows.Questa esercitazione presuppone la familiarità con le seguenti informazioni:
Prerequisiti
Scaricare un esempio di progetto:
- Creare un progetto server. Vedere create-a-project.html.
- Creare un progetto client. Vedere create-a-project.html.
MANCIA:
Il progetto Client importa i dati dal progetto Server.
- Per sviluppare il progetto
- Disporre gli elementi dell'interfaccia.
- PASSO DEL CONTENITOREPer ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere create-dynamic-links.html.MANCIA: Gli oggetti grafici vengono creati in base ai tipi di variabili.MANCIA: Se l'opzione richiesta non viene visualizzata, selezionare la casella di controlloMostra tutti.MANCIA: È possibile selezionare l'attributo@BrowseNameselezionandolo dal menu a discesaAttributoin basso.MANCIA: Le date di produzione del motore sono impostate durante la creazione del tipo di oggetto motore e delle istanze oggetto.MANCIA: Potrebbe essere necessario immettereColumn1manualmente.MANCIA: È possibile selezionare i valoridal menu a discesa@AttributeAttributonella parte inferiore della finestra di dialogo.
- InVista progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse suAlarmGridPanele selezionare .
- Configurare la colonna del nome del motore:
- InProprietà, fare doppio clic suColonnaGrigliaDati1e immettereMotorNameCol
- InTemplateElementoDati, creare un collegamento dinamico tra la proprietàTestoeMANCIA: È possibile selezionare l'attributo@BrowseNameselezionandolo dal menu a discesaAttributoin basso.Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere create-dynamic-links.html.
- Creare un collegamento dinamico tra la proprietàOrdina pereMANCIA: È possibile selezionare l'attributo@BrowseNameselezionandolo dal menu a discesaAttributoin basso.Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere create-dynamic-links.html.
- ImpostareTitolosuMotor Name
- Creare la colonna della velocità del motore:
- InProprietà, accanto aColonne, selezionare e selezionareColonna testo.
- Fare doppio clic sul nome della colonna e immettereMotorSpeedCol
- InTemplateElementoDati, creare un collegamento dinamico traTestoe .Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere create-dynamic-links.html.
- ImpostareTitolosuSpeed
- Creare la colonna accelerazione del motore:
- InProprietà, accanto aColonne, selezionare e selezionareColonna testo.
- Fare doppio clic sul nome della colonna e immettereMotorAccelerationCol
- InTemplateElementoDati, creare un collegamento dinamico traTestoe .Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere create-dynamic-links.html.
- ImpostareTitolosuAcceleration
- Creare la colonna coppia motore:
- InProprietà, accanto aColonne, selezionare e selezionareColonna testo.
- Fare doppio clic sul nome della colonna e immettereMotorTorqueCol
- InTemplateElementoDati, creare un collegamento dinamico tra la proprietàTestoe .Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere create-dynamic-links.html.
- Impostare il valore della proprietàTitolosuTorque
- Salvare il progetto.
- InVista progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartellaOPC-UAe selezionare .
- InProprietàprendere nota del valore della proprietàURL dell'endpoint.NOTA: È necessario il valore della proprietàURL dell'endpointper configurare il client OPC UA in un secondo momento.
- ESEMPI DI OGGETTI
- InVista progettocreare o selezionare un oggettoCombo box.
- Nel riquadroProprietà, creare un collegamento dinamico tra la proprietàModele un nodo.Nodo selezionatoCombo boxOggetto databaseValori contenuti nelle tabelle di database.Nodo di progettoValori di attributi o proprietà di tutti i nodi figlio diretti.Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere create-dynamic-links.html.
- (Opzionale) Specificare il tipo degli elementi da visualizzare nell'oggetto impostandoItemKind.MANCIA:La proprietàItemKindviene impostata automaticamente con il tipo di oggetto/variabile riconosciuto tra i nodi figli.Per esempio, se il modello è basato su un nodo cartella che contiene diverse istanze di un tipo di oggettoMotor,ItemKindviene automaticamente impostata con il riferimento al tipoMotor. In questo caso, i valori visualizzati sono gli attributi o le proprietà di istanze diverse (Motor1,Motor2,Motor3e così via).
- (Opzionale) Ordinare gli elementi impostando i valoriDirezione ordinamentoeOrdina per.
- (Opzionale) InEventi, associareSelezione modificatacon il metodoAggiorna.Gli elementi contenuti nell'oggetto si aggiornano ogni volta che si interagisce con il metodo.
- Configurare le etichette del grafico creando un collegamento dinamico traEtichettae un argomento variabile (ad esempio,@BrowseName).
In
FactoryTalk Optix Studio
, selezionare per eseguire il progetto utilizzando l'emulatore client per testare il progetto. Per eseguire il progetto su un client remoto, vedere add-a-client-device.html.In
FactoryTalk Optix Studio
, selezionare per eseguire i progetti server e client utilizzando l'emulatore client per testare il progetto. Per eseguire il progetto su un client remoto, vedere add-a-client-device.html.Fornire un feedback