- Manuale introduttivo
- Utilizzo del software
- OPC UA
- Oggetti grafici e di layout
- Sessioni e impostazioni locali
- Sviluppo di soluzioni
- Sviluppo di progetti con C#
- NetLogic
- Metodi ed eventi in C#
- Riferimento API C#
- Esempi di applicazione
- Esercitazione dell'interfaccia utente
- Esercitazione sui collegamenti dinamici
- Esercitazione sui logger
- Esercitazione sugli allarmi
- Esercitazione sulle NetLogic
- Riferimento su oggetti e variabili
Configure a dynamic network
Configure a dynamic network by adding a system object and configuring its parameters.
- Create a system object instance:
- In theType viewpane, double-clickSystem.
- DragSystemfrom theType viewpane to theModelfolder in theProject viewpane.At runtime,FactoryTalk Optix Studiocreates an object for each network interface (wired) detected on the machine.
- (Optional) To define network interfaces at design-time:
- In thePropertiespane, set theInterfaceNamevariable value toLANorWAN.NOTA: Performing this step is necessary if you want to make dynamic connections on the network parameters throughFactoryTalk Optix Studio.
- Set other relevant properties of the network interface object.
At runtime, the configured NetworkInterface object initializes.
Fornire un feedback