Create an event logger

Creazione di un logger degli eventi

Creare un logger che monitori la temperatura corrente.
  1. In
    Vista progetto
    , fare clic con il pulsante destro del mouse su
    Logger
    e selezionare
    Nuovo
    Logger degli eventi
    .
  2. Configurare gli eventi:
    1. In
      Proprietà
      , accanto a
      Configurazioni evento
      , selezionare
      Aggiungi
      .
    2. Impostare
      Ascolta sottoalbero
      su
      False
      .
    3. Impostare
      Tipo di evento
      su
      AlarmConditionType
      .
    4. In
      Proprietà
      , fare doppio clic su
      LoggerDegliEventi1
    5. Nel riquadro centrale, selezionare queste variabili:
      • BaseEventType
        Messaggio
        .
      • BaseEventType
        Gravità
        .
      • BaseEventType
        Tempo
        .
      • BaseEventType
        ConditionType
        AcknowledgeableConditionType
        AckedState
        Id
        .
      • BaseEventType
        ConditionType
        AcknowledgeableConditionType
        ConfirmedState
        Id
        .
      • BaseEventType
        ConditionType
        AcknowledgeableConditionType
        AlarmConditionType
        ActiveState
        Id
        .
    6. Nel riquadro centrale, selezionare
      Applica
      .
  3. Creare un collegamento dinamico tra
    Database
    e
    ProjectName
    DataStores
    DatabaseInterno1
    .
    Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creazione di collegamenti dinamici.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.