Creare un NetLogic che esporta i dati della tabella in CSV

Creazione di una NetLogic che esporta i dati della tabella in CSV

Esportare dati di progetto in un file CSV.
MANCIA:
Anziché creare uno script da zero, è possibile utilizzarne uno predefinito. L'implementazione dello script predefinito differisce dall'implementazione dello script personalizzato.
Per ulteriori informazioni, selezionare
Librerie dei template
dalla barra degli strumenti e cercare
Generic Table Exporter
Prerequisiti
Impostare l'editor di codice esterno. Vedere Impostare l'editor di codice predefinito.
  1. In
    Vista progetto
    , fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella
    NetLogic
    e selezionare
    Nuovo
    NetLogic di runtime
    .
  2. Passare il puntatore del mouse sulla NetLogic, selezionare
    Modifica
    e immettere
    ExportTableData
    .
  3. Fare doppio clic sulla NetLogic.
    Viene aperto l'editor di codice esterno.
  4. Nell'editor di codice, sostituire il codice esistente con il codice seguente:
    using System; using FTOptix.Core; using Store = FTOptix.Store; using HMIProject = FTOptix.HMIProject; using UAManagedCore; using System.IO; public class ExportTableData : FTOptix.NetLogic.BaseNetLogic { [FTOptix.NetLogic.ExportMethod] public void ExportCSV(UAManagedCore.NodeId tableNodeId) { // Getting the current project var project = HMIProject.Project.Current; // Getting the object table from its NodeId var tableObject = LogicObject.Context.GetObject(tableNodeId); if (tableObject == null) return; // Getting the Tables collection var tablesCollection = tableObject.Owner; if (tablesCollection == null) return; // Getting the Store var storeObject = tablesCollection.Owner as Store.Store; object[,] resultSet; string[] header; // Execute query on store of the current project storeObject.Query("SELECT * FROM \"" + tableObject.BrowseName + "\"", out header, out resultSet); // Check if the resultSet is a bidimensional array if (resultSet.Rank != 2) return; // Getting the number of rows and columns of the matrix var rowCount = resultSet != null ? resultSet.GetLength(0) : 0; var columnCount = header != null ? header.Length : 0; // Outpt file path string filePath = Path.Combine(project.ApplicationDirectory, "CSVExport-" + tableObject.BrowseName + "-" + DateTime.UtcNow.ToString("yyyyMMddHHmmss") + ".csv"); Log.Info(filePath); // Writing CSV to file try { using (StreamWriter csvFileStream = new StreamWriter(filePath)) { // Table header for (UInt32 i = 0; i < columnCount; i++) { csvFileStream.Write(header[i]); if (i < columnCount - 1) csvFileStream.Write(";"); } csvFileStream.Write("\n"); // Table content for (UInt32 i = 0; i < rowCount; i++) { for (UInt32 j = 0; j < columnCount; j++) { if (resultSet[i, j] == null) csvFileStream.Write(""); csvFileStream.Write(resultSet[i, j]); if (j < columnCount - 1) csvFileStream.Write(";"); } csvFileStream.Write("\n"); } } } catch(Exception e) { // Write the error in the log UAManagedCore.Logging.LogManager.CoreLogger.Log( UAManagedCore.Logging.LogLevel.Error, "", 0, 0, "Unable to export table '" + tableObject.BrowseName + "' to CSV file '" + filePath + "': " + e.Message, ""); } } }
  5. Salvare il codice.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.