NetLogic Zip Unzip

La NetLogic Zip Unzip consente di creare, estrarre e proteggere gli archivi ZIP protetti da password.
IMPORTANTE: Questa NetLogic utilizza una libreria di terze parti. Per ulteriori informazioni, vedere NuGet Gallery | SharpZipLib.

Metodo
CreateZipArchive

Comprimere un file o una cartella in un archivio ZIP.
Riceve le seguenti proprietà:
Source
Percorso completo del file o della cartella da comprimere.
Target
Percorso completo dell'archivio da generare.
Password
(Opzionale) La frase che protegge l'archivio generato con password.

Metodo
UnzipArchive

Decomprime un archivio ZIP.
Riceve le seguenti proprietà:
Source
Percorso completo dell'archivio ZIP da decomprimere.
Target
Il percorso della cartella in cui verranno estratti i contenuti dell'archivio.
Password
(Opzionale) La frase che potrebbe essere necessaria per estrarre l'archivio.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.