Create the application interface

Creazione dell'interfaccia dell'applicazione

Creare un pulsante per inserire i dati nel database, un pulsante per eseguire una query sul database e un'etichetta che visualizza i risultati della query.
  1. Creare il pulsante Inserisci:
    1. In
      Vista progetto
      , espandere
      UI
      .
    2. Fare clic con il pulsante destro del mouse su
      MainWindow (type)
      e selezionare
      Nuovo
      Controlli base
      Pulsante
      .
    3. Passare il puntatore del mouse sul pulsante, selezionare
      Aggiungi
      e immettere
      InsertButton
      .
    4. In
      Proprietà
      , impostare
      Testo
      su
      Insert Random Data
      .
  2. Creare il pulsante Esegui query:
    1. Fare clic con il pulsante destro del mouse su
      MainWindow (type)
      e selezionare
      Nuovo
      Controlli base
      Pulsante
      .
    2. Passare il puntatore del mouse sul pulsante, selezionare
      Aggiungi
      e immettere
      RunQueryButton
      .
    3. In
      Proprietà
      , impostare
      Testo
      su
      Display Query in Label
      .
  3. Creare l'etichetta del risultato della query:
    1. Fare clic con il pulsante destro del mouse su
      MainWindow (type)
      e selezionare
      Nuovo
      Controlli base
      Etichetta
      .
    2. Passare il puntatore del mouse sull'etichetta, selezionare
      Modifica
      e immettere
      QueryResultLabel
      .
    3. In
      Proprietà
      , impostare
      Testo
      su
      Query Results...
      .
  4. Disporre gli elementi dell'interfaccia.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.