- Manuale introduttivo
- Utilizzo del software
- OPC UA
- Oggetti grafici e di layout
- Sessioni e impostazioni locali
- Sviluppo di soluzioni
- Sviluppo di progetti con C#
- NetLogic
- Metodi ed eventi in C#
- Riferimento API C#
- Esempi di applicazione
- Esercitazione dell'interfaccia utente
- Esercitazione sui collegamenti dinamici
- Esercitazione sui logger
- Esercitazione sugli allarmi
- Esercitazione sulle NetLogic
- Riferimento su oggetti e variabili
Creazione dell'interfaccia dell'applicazione
Creare un indicatore, etichette, casella di selezione e pulsanti.
- Creare l'indicatore:
- InVista progetto, espandere la cartellaUI.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse suMainWindow (type)e selezionare .
- InProprietà, creare un collegamento dinamico traValoree .Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creazione di collegamenti dinamici.
- Creare l'etichetta del valore:
- Fare clic con il pulsante destro del mouse suMainWindow (type)e selezionare .
- Passare il puntatore del mouse sull'etichetta, selezionaree immettereValueLabel
- InProprietà, impostare il valore della proprietàTestosuVALUE
- Creare l'etichetta del passo:
- Fare clic con il pulsante destro del mouse suMainWindow (type)e selezionare .
- Passare il puntatore del mouse sull'etichetta, selezionaree immettereStepLabel
- InProprietà, impostare il valore della proprietàTestosuSTEP
- Creare la casella di selezione:
- Fare clic con il pulsante destro del mouse suMainWindow (type)e selezionare .
- InProprietà, creare un collegamento dinamico traValoree .Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creazione di collegamenti dinamici.
- Creare l'etichetta del messaggio:
- Fare clic con il pulsante destro del mouse suMainWindow (type)e selezionare .
- Passare il puntatore del mouse sull'etichetta, selezionaree immettereMessageLabel
- InProprietà, creare un collegamento dinamico traValoree .Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creazione di collegamenti dinamici.
- Creare il pulsante Avvia:
- Fare clic con il pulsante destro del mouse suMainWindow (type)e selezionare .
- Passare il puntatore del mouse sul pulsante, selezionaree immettereStartButton
- InProprietà, impostare il valore della proprietàTestosuSTART
- Creare un collegamento dinamico avanzato traAbilitatoe con un valutatore di espressioni!{0}Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creazione di collegamenti dinamici.
- Nel riquadroEventi, accanto aEvento MouseClick, selezionare
e selezionare .
SUGGERIMENTO: Se non è possibile completare questo passaggio, salvare e riaprire il progetto.
- Creare il pulsante Arresta:
- Fare clic con il pulsante destro del mouse suMainWindow (type)e selezionare .
- Passare il puntatore del mouse sul pulsante, selezionaree immettereStopButton
- InProprietà, impostare il valore della proprietàTestosuSTOP
- Creare un collegamento dinamico traAbilitatoe .Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creazione di collegamenti dinamici.
- Nel riquadroEventi, accanto aEvento MouseClick, selezionaree selezionare .SUGGERIMENTO: Se non è possibile completare questo passaggio, salvare e riaprire il progetto.
- Disporre gli elementi dell'interfaccia.

Fornire un feedback