Creazione di un database
Sarà necessario aggiungere una tabella all'archivio dati prima di iniziare la query su di essa.
- InProject view, fare clic con il pulsante destro del mouseDataStorese selezionareEmbedded databaseoODBC database.
- InProperties, accanto aTablesselezionare .
- Aggiungere tre colonne della tabella dei tipi di dati Int16, Int32 e Float:
- Nella tabella creata, accanto aColumnsselezionare .
- Accanto alla colonna, selezionareBaseDataTypee selezionareInt16.
- Accanto aColumns, selezionare .
- Accanto alla colonna, selezionareBaseDataTypee selezionareInt32.
- Accanto aColumnsselezionare .
- Accanto alla colonna, selezionareBaseDataTypee selezionareFloat.
Fornire un feedback