- Manuale introduttivo
- Utilizzo del software
- OPC UA
- Oggetti grafici e di layout
- Sessioni e impostazioni locali
- Sviluppo di soluzioni
- Sviluppo di progetti con C#
- NetLogic
- Metodi ed eventi in C#
- Riferimento API C#
- Esempi di applicazione
- Esercitazione dell'interfaccia utente
- Esercitazione sui collegamenti dinamici
- Esercitazione sui logger
- Esercitazione sugli allarmi
- Esercitazione sulle NetLogic
- Riferimento su oggetti e variabili
Creazione di una casella di controllo che mostra o nasconde l'orologio
Creare una casella di controllo collegata dinamicamente con una variabile specifica dell'utente che mostra o nasconde l'orologio.
- Creare la casella di controllo:
- InVista progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse suMainWindow (type)e selezionare .
- Passare il puntatore del mouse sulla casella di controllo, selezionaree immettereShowClockCheckBox.
- Configurare la casella di controllo:
- InProprietà, creare un collegamento dinamico traAttivoe .Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creazione di collegamenti dinamici.
- ImpostareTestosuShow clock.
Fornire un feedback