Create users

Creazione di utenti

Creare un nuovo tipo di utente con una proprietà personalizzata che controlla se viene visualizzata o nascosta un'etichetta orologio nell'interfaccia utente.
  1. Creare un utente:
    1. In
      Vista progetto
      espandere
      Sicurezza
      .
    2. fare clic con il pulsante destro del mouse su
      Utenti
      e selezionare
      Nuovo
      Utente
      .
    3. Passare il puntatore del mouse sull'utente, selezionare
      Modifica
      e immettere
      UserPersistentSettings
      .
    4. In
      Proprietà
      , in alto, selezionare
      Aggiungi
      e selezionare
      Variabile
      .
    5. Passare il puntatore del mouse sulla variabile, selezionare
      Modifica
      e immettere
      ShowClock
      .
    6. Accanto alla variabile, selezionare
      Int32
      e selezionare
      Boolean
      .
  2. Creare un tipo di utente:
    1. In
      Vista tipi
      , fare doppio clic su
      Sicurezza
      e quindi fare doppio clic su
      Utenti
      .
    2. Dal riquadro
      Vista progetto
      , trascinare
      UserPersistentSettings
      nella
      Vista tipi
      .
  3. Creare una cartella per il nuovo tipo di utente:
    1. Fare clic con il pulsante destro del mouse su
      Utenti
      e selezionare
      Nuovo
      Cartella
      .
    2. Passare il puntatore del mouse sulla cartella, selezionare
      Modifica
      e immettere
      UsersPersistentSettings
      .
  4. Aggiungere utenti con impostazioni persistenti:
    1. In
      Vista progetto
      , passare il puntatore del mouse su
      UserPersistentSettings
      , selezionare
      Modifica
      e immettere
      Bob
      .
    2. Trascinare
      Bob
      in
      UsersPersistentSettings
      .
    3. In
      Proprietà
      , impostare
      Password
      su
      test
      .
    4. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella
      UsersPersistentSettings
      e selezionare
      Nuovo
      Tutti
      Sicurezza
      Utenti
      UserPersistentSettings
      .
    5. Nel riquadro
      Proprietà
      , impostare
      Password
      su
      test
      .
    6. Passare il puntatore del mouse sull'utente, selezionare
      Modifica
      e immettere
      Jane
      .
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.