Creazione di un pulsante che chiude l'applicazione

Creare un pulsante che chiude l'applicazione
Applicazione FactoryTalk Optix
.
  1. Nel riquadro
    Vista progetto
    , fare clic con il pulsante destro del mouse su
    MainWindow (type)
    e selezionare
    Nuovo
    Controlli base
    Pulsante
    .
  2. Passare il puntatore del mouse sul pulsante, selezionare
    Modifica
    e immettere
    CloseApplicationButton
    .
  3. In
    Proprietà
    , impostare
    Testo
    su
    Close application
    .
  4. In
    Eventi
    , accanto a
    Evento MouseClick
    , selezionare
    Aggiungi
    e selezionare
    Comandi
    Comandi di base
    Chiudi
    .
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.