- Manuale introduttivo
- Utilizzo del software
- OPC UA
- Oggetti grafici e di layout
- Sessioni e impostazioni locali
- Sviluppo di soluzioni
- Sviluppo di progetti con C#
- NetLogic
- Metodi ed eventi in C#
- Riferimento API C#
- Esempi di applicazione
- Esercitazione dell'interfaccia utente
- Esercitazione sui collegamenti dinamici
- Esercitazione sui logger
- Esercitazione sugli allarmi
- Esercitazione sulle NetLogic
- Riferimento su oggetti e variabili
Creazione di un pulsante che arresti il sistema host
Aggiungere un pulsante che arresta il sistema operativo host sul quale viene eseguita la
Applicazione FactoryTalk Optix
.
IMPORTANTE:
Premendo
Arresta sistema
, si arresta immediatamente il sistema operativo host
sul quale viene eseguita la Applicazione FactoryTalk Optix
.Ad esempio, se si esegue la
Applicazione FactoryTalk Optix
su un target emulatore, premendo Arresta sistema
si arresterà immediatamente il sistema Windows.- Nel riquadroVista progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse suMainWindow (type)e selezionare .
- Passare il puntatore del mouse sul pulsante, selezionaree immettereShutDownSystemButton.
- InProprietà, impostareTestosuSHUT DOWN HOST SYSTEM.
- InEventi, accanto all'evento MouseClick, selezionaree selezionare .
Fornire un feedback