Sviluppo di un configuratore di rete (solo sistemi HMI50)
Creare un widget configuratore di rete per i dispositivi HMI50.Configurare le impostazioni di rete con l'interfaccia utente
FactoryTalk Optix Studio
.Queste interfacce di rete sono disponibili nei dispositivi HMI50:
- LAN
- Sono configurabili solo DHCP, indirizzo IP, subnet mask e tutti gli indirizzi IP aggiuntivi.
- WAN
- Tutti i parametri sono configurabili, a eccezione degli indirizzi IP aggiuntivi.
NOTA:
Scaricare un esempio di progetto:
ExampleApplication-NetworkConfiguratorInterface.zipPrerequisiti
MANCIA:
Non impostare il titolo del progetto su
NetworkConfigurator
. Si tratta di uno spazio dei nomi riservato.- Per sviluppare il progetto
- Creare l'interfaccia dell'applicazione e integrarla con il progetto. Per riferimento, vedere il progetto di esempio.MANCIA: È possibile utilizzare un widget configuratore di rete preconfigurato anziché crearlo da zero. Per ulteriori informazioni, selezionare e cercareHMI50 Network Configurator
- Disporre gli elementi dell'interfaccia.
- Configurare una rete dinamica o una rete statica abilitando o disabilitando DHCP:
- Salvare il progetto.
In
FactoryTalk Optix Studio
, selezionare per eseguire il progetto utilizzando l'emulatore client per testare il progetto. Per eseguire il progetto su un client remoto, vedere Aggiunta di un dispositivo client.Fornire un feedback