Creazione di una variabile analogica
Creare una variabile analogica che indichi la temperatura.
- InProject view, fare clic con il pulsante destro del mouseModele selezionare
- Configurare la variabile:
- InProperties, impostare il valore dellaAnalogVariable1 (Float)proprietà su50.
- Accanto al valore della proprietà, selezionare e selezionare<None>Temperature: degree Fahrenheit
- InEURange, impostato su-10Low limit.
- Impostare suHigh limit60.
- Impostare suConstrainTrue.
Fornire un feedback