Create a label

Creazione di un'etichetta

Creare un'etichetta che visualizzi la temperatura in un formato modificato nelle impostazioni internazionali di un utente connesso.
  1. Creare l'etichetta:
    1. Nel
      Project view
      riquadro, fare clic con il pulsante destro del mouse
      MainWindow (type)
      e selezionare
      New
      Base controls
      Label
      .
    2. Passare il puntatore del mouse sull'etichetta, selezionare
      Edit
      , quindi immettere
      TemperatureLabel
      .
  2. Creazione di una variabile etichetta:
    1. In
      Properties
      , in alto, selezionare e selezionare
      Add
      Analog variable
      .
    2. Creare un collegamento dinamico complesso tra la
      AnalogVariable1
      proprietà e la variabile effettiva
      AnalogVariable1
      utilizzando la modalità di associazione.
      Link dinamico
      ProjectName
      Model
      AnalogVariable1
      Modalità di associazione tra l'origine e l'unità ingegneristica principale
      Impostare l'unità ingegneristica localizzata principale.
  3. Creare un collegamento dinamico complesso tra
    Text
    e
    AnalogVariable1
    con l'uso di un formattatore stringa:
    StringFormatter1
    {0} {1}
    {0} DynamicLink
    ProjectName
    UI
    MainWindow (type)
    TemperatureLabel
    AnalogVariable1
    {1} DynamicLink
    ProjectName
    UI
    MainWindow (type)
    TemperatureLabel
    AnalogVariable1
    EngineeringUnits
    DisplayName
    Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creazione di collegamenti dinamici.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal