Creazione di variabili

Creare una variabile che simula i dati grezzi ricevuti da un Controller e una variabile analogica che fornisce i dati del Controller come unità di temperatura.
  1. Creare una variabile che simula i dati non elaborati ricevuti da un Controller:
    1. In
      Project view
      , fare clic con il pulsante destro del mouse
      Model
      e selezionare
      New
      Variable
      .
    2. Passare il puntatore del mouse sulla variabile, selezionare
      Edit
      , quindi immettere
      FromPLC
      .
    3. In
      Properties
      , impostare il valore della
      FromPLC (Int32)
      proprietà su
      60
      .
  2. Creare una variabile analogica che fornisce i dati del Controller come unità di temperatura:
    1. In
      Project view
      , fare clic con il pulsante destro del mouse
      Model
      e selezionare
      New
      Analog variable
      .
    2. Creta un legame dinamico tra
      AnalogValue
      e
      ProjectName
      Model
      FromPLC
      .
      Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creazione di collegamenti dinamici.
    3. Accanto al collegamento dinamico, selezionare e selezionare
      <None>
      Temperature: degree Celsius
      .
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.