Mostrare un oggetto a un gruppo di utenti
Rendere un oggetto grafico accessibile solo a utenti specifici.
Prerequisiti
Aggiungere un oggetto grafico che si desidera visualizzare solo a un gruppo specifico di utenti. Vedere Oggetti grafici e di layout.
Ad esempio, creare un oggetto
AdminPane
visibile solo ai membri del gruppo utente Admin.- Nel riquadroVista progetto, selezionare l'oggetto grafico.Ad esempio, selezionareAdminPane.
- Nel riquadroProprietà, creare un collegamento dinamico tra la proprietàVisibilitàe .
- TargetGroup
- Il gruppo di utenti a cui si desidera rendere visibile l'elemento grafico. Ad esempio,Amministratori.
Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creazione di collegamenti dinamici.
La proprietà
Visibilità
di un oggetto grafico ha un valore booleano. Se l'utente corrente al runtime fa parte del gruppo selezionato, il valore della proprietà al runtime è impostato su Vero
e l'oggetto è visibile nell'interfaccia utente.Fornire un feedback