Arrange the interface elements

  1. In the
    Project view
    pane, double-click
    MainWIndow (type)
    .
  2. In the central pane, arrange the interface elements. See Graphic and layout objects .
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.