ResourceURI.FromAbsolutePath(path)
Restituisce un oggetto C# del tipo
ResourceURI
, con l'URIType
AbsoluteFilePath
che contiene un percorso assoluto a un file.static ResourceUri FromAbsoluteFilePath(stringpath);
Argomenti
- path(string)
- Percorso assoluto di un file.
Restituisce
- ResourceURI
- Un oggetto C# che contiene il percorso indicato nell'argomento.
Esempio
Nel seguente esempio viene mostrata un'API che restituisce un oggetto C#
applicationRelativeResourceURI
del tipo ResourceURI
contenente il percorso relativo C:\Users\Username\Desktop\Text1.txt
.var applicationRelativeResourceUri = ResourceUri.FromAbsolutePath("C:\Users\Username\Desktop\Text1.txt");
Fornire un feedback