InformationModel.AddTranslation(localizedText, localizationDictionary)
Aggiunge nel
LocalizationDictionary
di progetto una nuova chiave il cui nome corrisponde al valore della proprietà TextId
del primo argomento.LocaleId
e Text
, aggiunge anche la stringa tradotta. Il secondo argomento è opzionale e indica il LocalizationDictionary
a cui viene aggiunta la chiave.
IMPORTANTE:
È necessario specificare il secondo argomento se il progetto contiene più di un
LocalizationDictionary
.void AddTranslation(LocalizedTextlocalizedText, IUAVariablelocalizationDictionary);
Argomenti
- localizedText(LocalizedText)
- Un oggetto C# con proprietà che identificano la chiave e qualsiasi stringa tradotta da aggiungere.
- localizationDictionary(IUAVariable)
- Un oggetto C# che rappresenta unLocalizationDictionary.
Esempio
L'esempio seguente mostra un'API che aggiunge una chiave
NewKey
e una stringa New translation
per le impostazioni locali en-US
.var myLocalizedText = new LocalizedText("NewKey", "New translation", "en-US"); InformationModel.AddTranslation(myLocalizedText);
Fornire un feedback