- Manuale introduttivo
- Utilizzo del software
- OPC UA
- Oggetti grafici e di layout
- Sessioni e impostazioni locali
- Sviluppo di soluzioni
- Sviluppo di progetti con C#
- NetLogic
- Metodi ed eventi in C#
- Riferimento API C#
- Esempi di applicazione
- Esercitazione dell'interfaccia utente
- Esercitazione sui collegamenti dinamici
- Esercitazione sui logger
- Esercitazione sugli allarmi
- Esercitazione sulle NetLogic
- Riferimento su oggetti e variabili
IUANode.Remove(figlio)
Rimuove un nodo di progetto corrispondente all'oggetto C# passato nell'argomento.
void Remove(IUANodechild);
Argomenti
- child(IUANode)
- Un oggetto C# che corrisponde al nodo del progetto da aggiungere.
Esempio
L'esempio seguente mostra che l'etichetta
MyLabel
figlio dell'oggetto Panel1
viene rimossa dal progetto:var myPanel = Project.Current.FindObject("Panel1"); var objToRemove = Project.Current.FindObject("MyLabel"); myPanel.Remove(objToRemove);
Fornire un feedback