LogicObject.GetAlias (stringa)

Restituisce un
IUANode
oggetto C# che corrisponde al nodo a cui fa riferimento l'alias passato nell'argomento. Accedere al nodo al quale sono noti punti alias
static IUANode GetAlias(string
aliasName
);

Argomenti

aliasName
(stringa)
L'alias
BrowseName
.

Restituisce

IUANode
Un oggetto C# che corrisponde al nodo indicato dall'alias.

Esempio

L'esempio seguente mostra un'API che restituisce un oggetto C# corrispondente al nodo a cui fa riferimento l'alias
Motor
, che
Speed
il valore delle proprietà viene letto e assegnato alla
myMotorSpeed
variabile.
MANCIA: L'operatore
(MotorType)
di cast cambia il tipo di oggetto restituito dall'API da
IUANode
MotorType
. Questa funzione è utile se si desidera accedere direttamente alla
Speed
proprietà di
refMotor
.
var refMotor = (MotorType)LogicObject.GetAlias("Motor"); var myMotorSpeed = refMotor.Speed;
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.