- Manuale introduttivo
- Utilizzo del software
- OPC UA
- Oggetti grafici e di layout
- Sessioni e impostazioni locali
- Sviluppo di soluzioni
- Sviluppo di progetti con C#
- NetLogic
- Metodi ed eventi in C#
- Riferimento API C#
- Esempi di applicazione
- Esercitazione dell'interfaccia utente
- Esercitazione sui collegamenti dinamici
- Esercitazione sui logger
- Esercitazione sugli allarmi
- Esercitazione sulle NetLogic
- Riferimento su oggetti e variabili
LogicObject.SetAlias (stringa, IUANode)
Imposta il valore di un alias o il nodo su cui l'alias punta.
void SetAlias(stringaliasName, IUANodepointedNode);
Argomenti
- aliasName(stringa)
- L'aliasBrowseNameda impostare.
- pointedNode(IUANode)
- UnNodea cui l'alias deve puntare.
Esempio
Il seguente esempio mostra l'alias
MotorInstance
che punta al Motor1
nodo.var myMotorInstance = Project.Current.FindObject("Motor1"); LogicObject.SetAlias("MotorInstance"), myMotorInstance);
Fornire un feedback