IUAVariable.RemoteWrite(valore, timeoutMilliseconds)

IUAVariable.RemoteWrite(valore, timeoutMilliseconds)

Scrive il valore passato nel primo argomento della variabile da cui invoca. Il secondo argomento facoltativo imposta il periodo di timeout.
void RemoteWrite(UAValue
value
, double
timeoutMilliseconds
);

Argomenti

value
(UAValue)
Il valore da scrivere.
timeoutMilliseconds
(doppio)
Il periodo di timeout, espresso in millisecondi, dopo il quale l'API genera un'eccezione.
SUGGERIMENTO: Se non viene specificato, il valore predefinito dell'argomento è
30000
(30 secondi).

Esempio

Nell'esempio seguente, il
42
valore viene scritto nella
Speed
variabile.
var currentSpeed = Project.Current.GetVariable("Model/Motor/Speed"); currentSpeed.RemoteWrite(42);
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal