RemoteVariableSynchronizer.Remove(variabili)

RemoteVariableSynchronizer.Remove(variabili)

In base al sovraccarico, rimuove una variabile o un elenco di variabili dall'oggetto
RemoteVariableSynchronizer
su cui viene richiamato.
void public void Remove(IUAVariable variables); void public void Remove(RemoteVariable variables); void public void Remove(IEnumerable<IUAVariable> variables); void public void Remove(IEnumerable<RemoteVariable> variables);

Discussione

variables
(IUAVariable)
L'oggetto
IUAVariable
C# da aggiungere all'oggetto su cui viene richiamato il metodo.
variables
(RemoteVariable)
L'oggetto
RemoteVariable
C# che identifica una cella di un array monodimensionale o multidimensionale da aggiungere all'oggetto su cui viene richiamato il metodo.
variables
(IEnumerable<IUAVariable>)
L'elenco
IUAVariable
da aggiungere all'oggetto al quale viene richiamato il metodo.
variables
(IEnumerable<RemoteVariable>)
L'elenco
RemoteVariable
da aggiungere all'oggetto al quale viene richiamato il metodo.

Esempi

Nell'esempio seguente, una variabile
speed
viene rimossa dall'oggetto
variableSynchronizer
.
variableSynchronizer.Remove(speed);
Nell'esempio seguente, la
10
variabile indice viene rimossa dall'oggetto
variableSynchronizer
all'interno dell'array
arrayVariable
.
variableSynchronizer.Remove(new RemoteVariable(arrayVariable, 10));
Nell'esempio seguente, la
10.5
variabile indice viene rimossa dall'oggetto all'interno dell'array
variableSynchronizer
scalarVariable
multidimensionale.
variableSynchronizer.Remove(new RemoteVariable(scalarVariable, new uint[] { 10,5 }));
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal