ResourceURI.FromAbsolutePath(percorso)

Restituisce un oggetto C# del
ResourceURI
tipo, con quello
URIType
AbsoluteFilePath
che contiene un percorso assoluto a un file.
static ResourceUri FromAbsoluteFilePath(string
path
);

Argomenti

path
(stringa)
Percorso assoluto di un file.

Restituisce

ResourceURI
Un oggetto C# che contiene il percorso indicato nell'argomento.

Esempio

Il seguente esempio mostra un'API che restituisce un oggetto C#
applicationRelativeResourceURI
del
ResourceURI
tipo che contiene il percorso
C:\Users\Username\Desktop\Text1.txt
relativo.
var applicationRelativeResourceUri = ResourceUri.FromAbsolutePath("C:\Users\Username\Desktop\Text1.txt");
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.