ResourceURI.FromApplicationRelativePath(percorso)
Restituisce un oggetto C # del
ResourceURI
tipo, con quello URIType
ApplicationRelative
contenente un percorso relativo a un file in relazione alla ApplicationFiles
cartella.static ResourceUri FromApplicationRelativePath(stringpath);
Argomenti
- path(stringa)
- Percorso relativo di un file in relazione allaApplicationFilescartella.
Restituisce
- ResourceURI
- Un oggetto C# che contiene il percorso indicato nell'argomento.
Esempio
Il seguente esempio mostra un'API che restituisce un oggetto C#
applicationRelativeResourceURI
del ResourceURI
tipo che contiene il Text1.txt
percorso relativo. L'oggetto viene utilizzato come argomento di .NET WriteAllText API
per creare un Text1.txt
file di testo all'interno dellaApplicationFiles
cartella.var applicationRelativeResourceUri = ResourceUri.FromApplicationRelativePath("Text1.txt"); Log.Info(applicationRelativeResourceUri.ApplicationRelativePath); File.WriteAllText(applicationRelativeResourceUri.Uri, "Hello world!");
Fornire un feedback