ResourceURI.FromProjectRelativePath (percorso)

ResourceURI.FromProjectRelativePath (percorso)

Restituisce un oggetto C# del
ResourceURI
tipo, con il
URIType
ProjectRelative
e che contiene un percorso relativo a un file rispetto alla
ProjectFiles
cartella.
static ResourceUri FromProjectRelativePath(string
path
);

Argomenti

path
(stringa)
Percorso relativo di un file in relazione alla
ProjectFiles
cartella.

Restituisce

ResourceURI
Un oggetto C# che contiene il percorso indicato nell'argomento.

Esempio

Il seguente esempio mostra un'API che restituisce un oggetto C#
projectRelativeResourceURI
del
ResourceURI
tipo che contiene il percorso
Text1.txt
relativo. L'oggetto viene utilizzato come argomento dell'API .NET
WriteAllText
per creare un
Text1.txt
file di testo all'interno della
ProjectFiles
cartella.
var projectRelativeResourceUri = ResourceUri.FromProjectRelativePath("Text1.txt"); Log.Info(projectRelativeResourceUri.ProjectRelativePath); File.WriteAllText(projectRelativeResourceUri.Uri, "Hello world!");
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal