Create an OPC UA method callable by an external OPC UA Client

Creazione di un metodo OPC UA richiamato da un client OPC UA esterno

In
FactoryTalk Optix Studio
, è possibile creare un metodo OPC UA richiamato da un client OPC UA esterno, quindi modificare il suo codice in un editor di codice esterno.
Prerequisiti
Impostare l'editor di codice esterno. Vedere Impostare l'editor di codice predefinito.
  1. Creare un tipo di oggetto. Vedere Creazione di un tipo di oggetto.
  2. Nel riquadro
    Vista progetto
    , fare clic con il pulsante destro del mouse sul tipo di oggetto e selezionare
    Aggiungi comportamento personalizzato
    .
  3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul tipo di oggetto e selezionare
    Modifica con Editor di codice .NET (esterno)
    .
    Viene aperto l'editor di codice esterno. Il seguente codice viene aggiunto nella NetLogic:
    [CustomBehavior] public class testTypeBehavior : BaseNetBehavior { public override void Start() { // Insert code to be executed when the user-defined behavior is started } public override void Stop() { // Insert code to be executed when the user-defined behavior is stopped } #region Auto-generated code, do not edit! protected new testType Node => (testType)base.Node; #endregion }
Nell'editor di codice, sviluppare il metodo.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.