Creazione di un metodo OPC UA
In
FactoryTalk Optix Studio
, è possibile creare un metodo OPC UA, quindi modificarne il codice in un editor di codice esterno.Prerequisiti
Impostare l'editor di codice esterno. Vedere Impostare l'editor di codice predefinito.
- Nel riquadroVista progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse suNetLogice selezionare .
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'oggettoNetlogicDiRuntimecreato e selezionare .Viene aperto l'editor di codice esterno. Il seguente codice viene aggiunto nella NetLogic:[ExportMethod] public void MethodName() { }
- (Opzionale) Rinominare il metodo in C#.
Sviluppare il codice del metodo.
Fornire un feedback