Creare un metodo UA OPC chiamato da un client OPC UA esterno

In
FactoryTalk Optix Studio
, è possibile creare un metodo UA OPC chiamato da un client OPC esterno UA e quindi modificare il suo codice in un editor di codici esterno.
Prerequisiti
Impostare l'editor di codici esterni predefinito. Vedere Impostazione dell'editor di codici predefinito.
  1. Creare un tipo di oggetto. Vedere Creazione di un tipo di oggetto.
  2. Nel riquadro della
    vista Progetto
    , fare clic con il pulsante destro del mouse sul tipo di oggetto e selezionare
    Add custom behavior
    .
  3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul tipo di oggetto e selezionare
    Edit with .NET code editor (external)
    .
    Viene visualizzato l'editor di codici esterni. Il seguente codice viene aggiunto in NetLogic:
    [CustomBehavior] public class testTypeBehavior : BaseNetBehavior { public override void Start() { // Insert code to be executed when the user-defined behavior is started } public override void Stop() { // Insert code to be executed when the user-defined behavior is stopped } #region Auto-generated code, do not edit! protected new testType Node => (testType)base.Node; #endregion }
Nell'editor di codici, sviluppare il metodo.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.