Creare un metodo UA OPC

In
FactoryTalk Optix Studio
, è possibile creare un metodo UA OPC e quindi modificarne il codice in un editor di codici esterno.
Prerequisiti
Impostare l'editor di codici esterni predefinito. Vedere Impostazione dell'editor di codici predefinito.
  1. Nel riquadro della
    vista Progetto
    , fare clic con il pulsante destro del mouse
    NetLogic
    e selezionare
    New
    Runtime NetLogic
    .
  2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul
    RuntimeNetLogic
    file creato e selezionare
    New
    Method
    .
    Viene visualizzato l'editor di codici esterni. Il seguente codice viene aggiunto in NetLogic:
    [ExportMethod] public void MethodName() { }
  3. (Opzionale) Rinominare il metodo in C#.
Sviluppare il codice del metodo.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.