Task asincrono
Creare un task asincrono per eseguire il codice in modo asincrono.
MANCIA:
FactoryTalk Optix Studio
fornisce le specifiche di classe C# che mostrano i costruttori che è possibile utilizzare per creare task asincroni. I costruttori si basano sulla classe C# System.Threading.Tasks.Task
.NET Framework, che rappresenta un task asincrono. Vedere Classe task.Classi disponibili
È possibile utilizzare queste classi per creare task asincroni:
- PeriodicTask
- Un task che esegue il codice a intervalli di tempo regolari.
- DelayedTask
- Un task che esegue il codice dopo un ritardo di tempo.
- LongRunningTask
- Un task che richiede una notevole risorsa per tempo o CPU.
Fornire un feedback