Richiamare un metodo in un'attività asincrona
È possibile richiamare un metodo con parametri in un'attività asincrona.
Esempio di sintassi
private LongRunningTask asynchronousTask; [ExportMethod] public void Method1() { IUAVariable Var1 asynchronousTask = new LongRunningTask(() => Logic1(Var1), LogicObject); } public void Logic1(IUAVariable Var1) { // Insert code to be run }
Fornire un feedback