Install NuGet packages in Visual Studio Code

Installazione di pacchetti NuGet in Visual Studio Code

Installare i pacchetti NuGet utilizzando l'estensione NuGet Gallery.
Impostare Visual Studio Code come editor di codice esterno predefinito. Vedere Impostare l'editor di codice predefinito.
  1. Dalla barra degli strumenti principale, selezionare Apri Soluzione .NET.
    Viene aperto l'editor di codice esterno predefinito.
    MANCIA: È consigliabile utilizzare Microsoft Visual Studio 2022 o Microsoft Visual Studio Code come editor di codice predefinito. Alcune funzioni di assistenza allo sviluppo potrebbero non essere disponibili quando si utilizza un editor di codice diverso.
  2. In Visual Studio Code, installare l'estensione di NuGet Gallery NuGet Gallery - Visual Studio Marketplace.
  3. Aprire la
    Command Palette
    premendo
    Ctrl
    Shift
    P
    .
  4. In
    Command Palette
    , immettere
    nuget
    e selezionare
    NuGet: Open NuGet Gallery
    .
  5. Installare i pacchetti NuGet necessari.
  6. Nel file
    CSPROJ
    , dopo la proprietà
    <AppendTargetFrameworkToOutputPath>false</AppendTargetFrameworkToOutputPath>
    , aggiungere la proprietà
    <CopyLocalLockFileAssemblies>true</CopyLocalLockFileAssemblies>
    .
  7. Salvare il file
    CSPROJ
    .
  8. Compilare il progetto.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.