Configurazione del debugger

Configurare il debugger

Configurare il debugger di Visual Studio o Visual Studio Code.
  1. Dalla barra degli strumenti principale, selezionare Apri Soluzione .NET.
    Viene aperto l'editor di codice esterno predefinito.
    MANCIA: È consigliabile utilizzare Microsoft Visual Studio 2022 o Microsoft Visual Studio Code come editor di codice predefinito. Alcune funzioni di assistenza allo sviluppo potrebbero non essere disponibili quando si utilizza un editor di codice diverso.
  2. Se si utilizza Visual Studio:
    1. Dal menu
      Debug
      , selezionare
      Attach to Process
      .
      Viene visualizzata una finestra che mostra tutti i processi in esecuzione sul computer.
    2. Accanto a
      Attach to
      , fare clic su
      Select
      e selezionare
      Automatic
      . Selezionare
      OK
      .
    3. In
      Available Process
      , selezionare uno dei seguenti elementi:
      FTOptixRuntime.exe
      Esegue il debug di una NetLogic di runtime.
      FTOptixStudio.exe
      Esegue il debug di una NetLogic di fase di progettazione.
    4. Selezionare
      Attach
      .
      Si avvia la modalità di debug.
  3. Se si utilizza Visual Studio Code:
    1. Aprire il riquadro
      Run and Debug
      premendo
      Ctrl
      Shift
      D
      .
    2. Dall'elenco nella parte superiore del riquadro, selezionare:
      Attach to FTOptixRuntime (NetSolution)
      Esegue il debug di una NetLogic di runtime.
      Attach to FTOptixStudio (NetSolution)
      Esegue il debug di una NetLogic di fase di progettazione.
    3. Selezionare
      Start Debugging
      o premere
      F5
      .
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.