Modifica di un NetLogic

Modificare una NetLogic

Modificare il codice della NetLogic utilizzando un editor di codice esterno.
Impostare l'editor di codice esterno. Vedere Impostare l'editor di codice predefinito.
  1. Nel riquadro
    Vista progetto
    , fare doppio clic su un oggetto NetLogic.
    Viene aperto l'editor di codice esterno predefinito.
    MANCIA: È consigliabile utilizzare Microsoft Visual Studio 2022 o Microsoft Visual Studio Code come editor di codice predefinito. Alcune funzioni di assistenza allo sviluppo potrebbero non essere disponibili quando si utilizza un editor di codice diverso.
  2. Nell'editor di codice esterno, modificare il codice della NetLogic e salvare il file.
    MANCIA:
    È possibile esporre metodi personalizzati aggiungendo tali dichiarazioni:
    [ExportMethod] public void MyCustomMethod1() { //Add custom code here }
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.