Add a third-party library to the Visual Studio project

Aggiunta di una libreria di terze parti al progetto Visual Studio

Aggiungere una libreria .NET di terze parti utilizzando il riquadro
Explore solutions
.
Impostare Visual Studio come editor di codice esterno predefinito. Vedere Impostare l'editor di codice predefinito.
  1. Copiare gli assemblati .NET della libreria nella cartella di progetto
    ProjectFiles/NetSolution
    di
    FactoryTalk Optix Studio
    .
  2. Dalla barra degli strumenti principale, selezionare Apri Soluzione .NET.
    Viene aperto l'editor di codice esterno predefinito.
    MANCIA: È consigliabile utilizzare Microsoft Visual Studio 2022 o Microsoft Visual Studio Code come editor di codice predefinito. Alcune funzioni di assistenza allo sviluppo potrebbero non essere disponibili quando si utilizza un editor di codice diverso.
  3. In Visual Studio, nel riquadro
    Explore solutions
    , fare clic con il pulsante destro del mouse su
    Dependency
    e selezionare
    Update reference
    .
  4. Selezionare
    Browse
    e selezionare gli assemblati da 1.
  5. Selezionare
    OK
    .
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.