Add a third-party library to the Visual Studio Code project

Aggiunta di una libreria di terze parti al progetto Visual Studio Code

Aggiungere una libreria .NET di terze parti modificando il file di progetto
CSPROJ
.
Impostare Visual Studio Code come editor di codice esterno predefinito. Vedere Impostare l'editor di codice predefinito.
  1. Copiare gli assemblati .NET della libreria nella cartella di progetto
    ProjectFiles/NetSolution
    di
    FactoryTalk Optix Studio
    .
  2. Dalla barra degli strumenti principale, selezionare Apri Soluzione .NET.
    Viene aperto l'editor di codice esterno predefinito.
    MANCIA: È consigliabile utilizzare Microsoft Visual Studio 2022 o Microsoft Visual Studio Code come editor di codice predefinito. Alcune funzioni di assistenza allo sviluppo potrebbero non essere disponibili quando si utilizza un editor di codice diverso.
  3. In Visual Studio Code, aprire il file di progetto
    CSPROJ
    .
  4. Aggiungere l'elemento
    <Reference>
    seguente come elemento figlio dell'elemento
    <ItemGroup>
    .
    <Reference Include="
    library
    "> <HintPath>
    path
    </HintPath> <Private>False</Private> </Reference>
    library
    La libreria da aggiungere. Ad esempio:
    MyLibrary
    path
    Percorso della libreria da 1. Ad esempio:
    ..\MyLibrary.dll
    <ItemGroup> <Reference Include="MyLibrary"> <HintPath>..\MyLibrary.dll</HintPath> <Private>False</Private> </Reference> <!-- The rest of the code --> </ItemGroup>
  5. Salvare il file
    CSPROJ
    .
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.