Esempio di pulsante

Utilizzare questo oggetto per eseguire i metodi durante l'esecuzione. I pulsanti possono contenere testo o immagini.
Esempio di pulsante
Tre controlli tasto con stili diversi applicati.
graphic showing three different button styles

Eventi

È possibile attivare i metodi con
Button
gli oggetti utilizzando questi eventi:
Evento
Generato durante il runtime quando
Evento MouseClick
Un oggetto viene fatto clic o toccato e quindi rilasciato.
Evento MouseDown
Un oggetto viene fatto clic o toccato.
Evento MouseUp
Il clic o il tocco dell'oggetto viene rilasciato.

Caso d'uso

Attivare diverse azioni, ad esempio:
  • Avvia generazione report.
  • Riconoscimento allarme attivo.
  • Segnalare una condizione di emergenza.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.