Configurare una casella combinata
Configurare un
Combo box
oggetto per ottenere i dati da un nodo del progetto o da un database.- InProject view, creare o selezionare unCombo boxoggetto.
- InProperties, creare un collegamento dinamico tra laModelproprietà e un nodo.Nodo selezionatoCasella combinataOggetto databaseValori contenuti nelle tabelle di database.Nodo del progettoValori di attributi o proprietà di tutti i nodi figlio diretti.Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creazione di collegamenti dinamici.
- (Opzionale) Specificare il tipo di elementi da visualizzare nell'oggetto impostandoItemKind.MANCIA:LaItemKindproprietà viene impostata automaticamente con l'oggetto o il tipo di variabile riconosciuto tra i nodi secondari.Se ad esempio il modello è basato su un nodo della cartella che contiene diverse istanze di unMotortipo di oggetto,ItemKindviene impostato automaticamente con il riferimento alMotortipo. In questo caso, i valori visualizzati sono gli attributi o le proprietà di istanze diverse (Motor1,Motor2,Motor3e così via).
- (Opzionale) InEvents, associareSelection changedalRefreshmetodo.Gli elementi contenuti nell'aggiornamento dell'oggetto ogni volta che si interagiscono con esso.
- (Opzionale) Ordinare elementi impostandoSort ordereOrder byvalori.
Fornire un feedback