Configurazione di una griglia dati

Configurare un
Data grid
oggetto per ottenere i dati da un nodo del progetto o da un database.
  1. In
    Project view
    , creare o selezionare un
    Data grid
    oggetto.
  2. In
    Properties
    , creare un collegamento dinamico tra la
    Model
    proprietà e un nodo.
    Nodo selezionato
    Casella combinata
    Oggetto database
    Valori contenuti nelle tabelle di database.
    Nodo del progetto
    Valori di attributi o proprietà di tutti i nodi figlio diretti.
    Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creazione di collegamenti dinamici.
  3. (Opzionale) Specificare il tipo di elementi da visualizzare nell'oggetto impostando
    ItemKind
    .
    MANCIA:
    La
    ItemKind
    proprietà viene impostata automaticamente con l'oggetto o il tipo di variabile riconosciuto tra i nodi secondari.
    Se ad esempio il modello è basato su un nodo della cartella che contiene diverse istanze di un
    Motor
    tipo di oggetto,
    ItemKind
    viene impostato automaticamente con il riferimento al
    Motor
    tipo. In questo caso, i valori visualizzati sono gli attributi o le proprietà di istanze diverse (
    Motor1
    ,
    Motor2
    ,
    Motor3
    e così via).
  4. Aggiungere colonne alla griglia selezionando
    Add
    accanto a
    Columns
    .
  5. Configurare le colonne impostando i valori delle
    Text
    Title
    proprietà.
  6. (Opzionale) In
    Events
    , associare
    Selection changed
    al
    Refresh
    metodo.
    Gli elementi contenuti nell'aggiornamento dell'oggetto ogni volta che si interagiscono con esso.
  7. (Opzionale) Ordinare elementi impostando
    Sort order
    e
    Order by
    valori.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.