Esempio di trend

Usare questo oggetto per consentire agli operatori dell'applicazione di runtime di visualizzare il trend dei valori di una o più variabili lette in tempo reale o dai dati registrati.
Esempio di trend
a trend graph showing the change in two variables over time

Caso d'uso

Confrontare la tendenza dei valori delle variabili in tempo reale e registrati in un database, per esempio il trend della temperatura di un forno.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.