- Manuale introduttivo
- Utilizzo del software
- OPC UA
- Oggetti grafici e di layout
- Sessioni e impostazioni locali
- Sviluppo di soluzioni
- Sviluppo di progetti con C#
- NetLogic
- Metodi ed eventi in C#
- Riferimento API C#
- Esempi di applicazione
- Esercitazione dell'interfaccia utente
- Esercitazione sui collegamenti dinamici
- Esercitazione sui logger
- Esercitazione sugli allarmi
- Esercitazione sulle NetLogic
- Riferimento su oggetti e variabili
Esempio di casella di controllo
Utilizzare questo oggetto per impostare e visualizzare un valore booleano al runtime.
- Casella di controllo selezionata
- Il valore della variabile associata è Vero.
- Casella di controllo deselezionata
- Il valore della variabile associata è Falso.
Esempio di casella di controllo

Caso d'uso
Abilitare o disabilitare una o più funzioni in una
Applicazione FactoryTalk Optix
. Per esempio, alternare un grafico che visualizza i dati.Fornire un feedback